This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443:如何获得物体高度

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/667355/awr1443-how-to-get-the-object-height

器件型号:AWR1443
Thread 中讨论的其他器件:AWR1243

您好!

我的客户希望检查是否可以使用 TI 毫米波雷达来获取物体高度。 我建议将 xWR1443用于这些应用。 我没有找到任何有关使用 xwr1443或 AWR1243的高度测量结果的文档、您是否可以帮助我了解 TI 是否进行过任何类似的测试以及测试结果? 谢谢。

此致、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    请参阅以下文章中提到的 MIMO 雷达应用手册、该手册详细介绍了基于所用天线阵列的方位角和仰角估算能力。
    e2e.ti.com/.../619862

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raghu、

    MIMO 应用不包含任何实际测试结果。 我的客户想知道 TI 是否曾使用1443或1243测量高度信息、精度如何?
    期待了解真实的高度测试信息、谢谢。
    此致、
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    请查看下面的 TIREX 项目以进行高度测量

    谢谢、

    Raghu