This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:AWR1243BOOST 和 TDAx 或 DRAx EVM 之间是否有现成的连接解决方案?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/667325/awr1243boost-is-there-ready-made-connection-solution-between-awr1243boost-and-tdax-or-drax-evm

器件型号:AWR1243BOOST
Thread 中讨论的其他器件: AWR1243

大家好、

目前、我有 AWR1243BOOST、可以通过将 AWR1243BOOST+mmwavedevPack+TSW1400+PC 连接在一起、使用 VS 和 Matlab 来开发它。

显然、它太慢了、无法进行实时处理。

因此、我正在寻找用于处理 AWR1243BOOST 数据的计算平台。

建议使用 MSP43x Launchpad。 但 MSP43x 似乎没有 DSP 内核、因此其计算能力有限。

我更喜欢使用 SOC TDAx 或 DRAx、根据 TI 的公告、该器件面向汽车应用。

目前在 AWR1243BOOST 和 TDAx 或 DRAx EVM 之间是否有现成的连接解决方案? 就像毫米波 DevPack 可用于将 AWR1243BOOST 与 TSW1400连接一样。

借助 TDAx 或 DRAx 以及 AWRxxxx、我们可以同时拥有雷达数据和视频数据来实现更酷的应用。  

设计这样的定制板对于算法开发人员来说时间太长。

此致、

Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feng、

    请参阅以下文章、了解如何将 AWR1243与 TDA3x 连接
    e2e.ti.com/.../657535

    我想这就是您需要的信息。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    可以设计一个定制板来将 AWR1243与 TDAx 连接。
    但是、我需要的是目前市场上提供的现成接口板。 我想使用这种连接板将 AWR1243BOOST 与 TDAx EVM 连接起来。
    在 TI 网站上搜索后、我找不到它。 目前、这种连接板似乎不存在。

    但实际上我犯了一个错误。 我希望将 AWR1243与 TDAx 连接的原因是、我更喜欢使用 TDAx 处理来自 AWR1243的原始数据。 但是、TDAx 通常似乎是汽车的中央处理单元、它可能安装在汽车的中央、远离前凸点。 LRR 雷达似乎安装在前凸点上。 在如此长的距离内、通过 CSI2路由原始数据是不切实际的、也不适合这样做。
    应在雷达中处理所有雷达原始数据。 雷达通过 CAN 将处理过的数据输出到中央处理单元。

    在市场上、AWR1243BOOST 和 TDAx EVM 之间没有连接板、这似乎是合理的。


    此致、
    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng、

    此类现成平台没有标准产品。

    请选中"D3Engineering " 、然后检查您是否可以找到适合您需求的平台。

    谢谢、

    -Raghu