This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-PGA460:BOOSTXL-PGA460、带 MSP-EXP430F5529LP

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460, PGA460-Q1, BOOSTXL-PGA460, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/662378/boostxl-pga460-boostxl-pga460-with-msp-exp430f5529lp

器件型号:BOOSTXL-PGA460
主题中讨论的其他器件:PGA460PGA460-Q1UNIFLASH

你(们)好

我在启动 PGA460 GUI 时收到以下消息。

当我们将 BOOSTXL - PGA 460与 MSP - EXP 430 F 5529 LP 配合使用时、我们是否应该安装 Code Compose Studio?

我们现在不需要 CCS 工具。

是否有方法在不使用 CCS 的情况下使用此已组装的 EVM?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    nA na78、
    第一条消息不是严重的、可以忽略。 GUI 启动时、它始终尝试访问 TI.com 以检查 GUI 的更新版本是否可用。 如果没有互联网连接、则将显示此消息框。


    关于对 LaunchPad 进行编程的失败:如果在初始 PGA460 GUI 安装期间成功运行了一次性设置文件以安装所需的 CCS 和 MSP430驱动程序、则无需安装 Code Composer Studio。
    您的操作系统是32位还是64位版本的 Windows 7? 默认情况下、GUI 需要64位操作系统。 如果您使用的是32位、则可以在 PGA460-Q1 EVM GUI 的安装目录中找到名为"pga460_FW_installer_320.zip"的压缩包。 默认安装目录路径应类似于:
    "C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\PGA460Q1EVM\PGA460Q1EVM-1.0.1.2"
    将内容解压缩到 MyDocuments\BOOSTXL-PGA460文件夹中、并运行一次性设置以安装 LaunchPad 驱动程序、然后使用 PGA460 GUI 安装 PGA460固件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akeem

    很抱歉耽误你的回答。

    我们的操作系统是32位 Windows。
    遗憾的是、即使如您所述、我们手动安装了32位版本、但无法对 LaunchPad 进行编程的问题仍未解决。 出现相同的故障消息。

    您是否可以获得其他建议来避免此错误?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、na na78、

    在"Documents\BOOSTXL-PGA460\uniflash_windows_64\user_files\images"或32位等效目录中、您将找到 U2A_PGA46x.out 文件。 您可以使用在线的 TI UniFlash 工具通过以下.out 文件对 MSP430F5529LP 进行编程:
    dev.ti.com/.../

    如果您是第一次使用 UniFlash、系统将提示您下载 TI Cloud Agent。
    选择 MSP-EXP460F5529LP 进行配置。
    在 UniFlash 页面上、浏览并选择.out 文件作为闪存映像、然后验证并加载映像以对 MSP430进行闪存编程。

    有关使用 UniFlash 的详细信息、请参阅 PGA460常见问题解答#4.1和4.2: www.ti.com/.../slaa733.pdf