This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:IWR1642BOOST 的 CCS 开发模式问题

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/667056/iwr1642boost-ccs-development-mode-question-for-iwr1642boost

器件型号:IWR1642BOOST

大家好、

客户正在使用 IW1642BOOST。 客户参考  4. 2. 如何将图像刷写到 xWR14xx/xWR16xx EVM 中

演  示模式、然后使用 毫米波演示可视化工具、

 毫米波演示可视化工具上有数据。 这在演示模式下是正常的。

但是、当他使用 CCS 开发模式并将 xwr16xx_ccsdebug.bin 文件下载到  IW1642BOOST 时、

  当他使用   毫米波演示可视化工具时、毫米波演示可视化工具中没有任何数据。

那么、如果客户 使用 CCS 开发模式、他应该如何正确执行?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、

    刷新的 ccsdebug 二进制文件后、执行以下步骤:
    在 CCS 中、需要启动 xwr16xx 目标配置。
    2.将目标分别连接到 DSP 和 ARM
    3.分别将可执行文件加载到 ARM 和 DSP
    4.首先运行 MSS、应该会看到控制台显示 mmwdemomss mmWave control initialization was sucsessful (mmwdemomss 毫米波控制初始化成功)
    5.运行 DSS
    以上步骤详细记录在 MMW_16xx_user_guide.pdf 中。
    然后可以使用可视化工具。 如果存在问题、请获取每个步骤的快照并检查 CCS 上的控制台消息。

    如果仍有问题、请告诉我。

    谢谢、此致、
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的支持。 现在可以了。 我以前没有运行 DSS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。 如果您可以在 e2e 电子邮件中确认问题已解决、那将非常好。

    我要关闭 TT。

    谢谢、此致、
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题已解决。 请关闭机票。 非常感谢!

    wy9355
    邮箱:wy9355@126.com

    签名由 网易邮箱大师 定制 μ A

    在2018年03月02日01:15刘雪儿 写道:

     

    来自 TI E2ETm社区的消息
    Texas Instruments

     

    刘雪儿 回答 了 IWR1642BOOST:IWR1642BOOST 的 CCS 开发模式问题

    感谢您的确认。 如果您可以在 e2e 电子邮件中确认问题已解决、那将非常好。

    我要关闭 TT。

    谢谢、此致、
    Michelle

     

     

    您之所以收到此通知、是因为您订阅了论坛。  要仅取消订阅此主题、 请访问此处

     此帖子标记 为垃圾邮件/滥用。