This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20:LM20工作温度范围

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM20, TMP235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/662749/lm20-lm20-operating-temperature-range

器件型号:LM20
主题中讨论的其他器件: TMP235

你(们)好  

  我的客户需要将 LM20用于温度监控和 OTP。 它们的过热保护为130C。 考虑到感应误差、实际温度可能为132C 或更高。 但在数据表中、LM20的最高工作温度为130C。 那么、问题是该工作温度是否会导致可靠性问题?  

  PS: 对于输出、温度为132C、报告的温度为129C。 系统将继续工作、但温度超过 LM20绝对工作温度。 对 LM20有何影响。  

谢谢、此致、  

老虎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tiger、

    建议的工作温度基于实际自然通风温度(在油浴中使用高精度仪器进行表征)、而不是器件报告的温度。 如果器件报告为129C、但环境温度实际上为132C、则在技术上这不符合建议的工作条件。 当在建议的范围之外运行时、无法保证器件的运行(精度、可靠性、etcs)。 TI 只能在数据表中规定的额定工作条件下保证性能。

    客户 的应用要求是什么(例如精度、价格范围、模拟/数字)? 他们是否考虑了 TMP235或 LMT8x?

     我们有多种数字传感器可供选择。


     
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、开尔文
    我的客户 Huawei 已经在其电路板上使用了 LM20。 您能告诉我、如果温度超过130C、会有什么风险吗? 精度会变得更差吗? 或者器件寿命会变得更短?
    另一个问题是、TMP235是否与 LM20引脚相同? 如果需要、我们可以直接更改为 TMP235吗?
    谢谢!
    此致
    TigGER Tang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tiger、

    当在建议的范围之外运行时、无法保证器件的运行(精度、可靠性、etcs)。 TI 只能在数据表中规定的额定工作条件下保证性能。  

    在建议的工作范围之外工作时、精度和可靠性受到威胁。

    如果他们使用的是 LM20 SC-70 封装、则可以切换到 TMP235 SC-70。  TMP235具有正温度斜率、因此请比较数据表中的器件特性、以确保这是客户想要的。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文
    谢谢您的推荐。 我向他们介绍了 TMP235。
    但是、这种情况发生在生产的项目中。 客户希望了解在130C 以上使用此器件的风险。 然后将其系统的 OTP 设置为130C、信号来自 LM20B。 这在重要系统中使用、无法调用。 那么、知道风险非常重要、可以告诉我在这种情况下使用 LM20B 时会出现什么情况? 如果存在故障风险、可能是故障模式。 谢谢!
    老虎