This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:IWR1443BOOST

Guru**** 2609965 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, IWR1443, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/663710/iwr1443boost-iwr1443boost

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR1443TMDSEMU110-U

我们的 IWR1443BOOST 工作正常。  毫米波演示可视化工具文档 SWRU529A 的大部分内容讨论了"Configure"选项卡。  Visualizer 上的此选项卡在哪里?   谢谢、Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我很高兴您能让它正常工作! 您使用的可视化工具是高精度可视化工具、而不是标准毫米波可视化工具。 对于您的应用、我建议您使用高精度可视化工具并对线性调频脉冲配置进行任何所需的配置更改。

    让我们知道您尝试配置的内容、我们可以通过线性调频脉冲配置或其他方式帮助您完成配置。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、
    如果您向上滚动以查看毫米波演示可视化工具红色横幅。 您应该有一个左侧的"Configure"和一个右侧的"Plots"选项卡。
    您的图片显示了图解部分。 加载配置有两种方法、要进行测试、您可以调整参数
    从配置选项卡中,将配置发送到毫米波设备(左下角按钮)。 然后滚动到顶部、选择"图解"。 调整绘图选项,当它工作时拍摄参考图片和... 返回到配置选项卡、并将配置保存到 PC。

    第二种加载方法是转到"Plots"选项卡、按"Load Config from PC"和"Send "。 希望您能获得预期的结果。

    一些客户希望使用内部 XDS110功能、因此可视化工具可用于测试。 您还可以将封装用于外部 XDS110、并具有功耗更低的无源接口。

    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理想情况下、我们希望:

    IWR1443 "硬编码"、以便发送具有数据包中距离的串行数据包。  将高精度软件与 Michelle 提到的低功耗项目的"硬编码"部分相结合具有挑战性。

    降低波特率。   我们在所有产品中使用的 MSP430FG4619IPZR 无法解析921600处的数据(115K 很容易)。

    如果这样做、产品开发将会很容易。

    您是否知道有哪些顾问可以帮助您完成此项目?

    谢谢、Peter

    MSP430FG4619IPZR  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在尝试使用高精度实验室作为入门、在我们的硬件设计中取得进展。  我们无法使用示波器和可视化工具高精度的示波器在 AR_RS232_TX 和 RX 上看到数据。  它是否会进入 SPI 或 SCI 等其他端口上的 XDS110?   AR_BSS_LOGGER 具有范围活动、因此我们怀疑可视化工具数据会在 XDS110中进入 PC。

    在高精度实验室的 IWR1443中,此配置数据位于何处?

    我们认为、我们可以在 AR_RS232TX 上看到数据、数据为921600、配置为 AR_RS232RX 115200。  是 高精度实验室可视化工具中使用的 AR_RS232RXTX 端口。

    三、会议的报告

    TMDSEMU110-U 是否是用于我们生产板的出色 XDS100器件?

    您提到了选项卡以查看 Visualizer 上的配置页面。  抱歉、我们无法在红色横幅上找到它(如下所示)。  Akash 提到我们不会看到高精度实验室项目的"Config"选项卡。

    谢谢、Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    CLI 命令端口通信通过 AR_RS232_TX 和 RX 进行。 您可以尝试打开一个 tera 项并逐行发送命令行、您将清楚地看到这些行正在切换。

    数据通过 AR_MSS_LOGGER 引脚发送。

    我们的升压 EVM 上使用的 XDS110可用作参考设计。

    是的、高精度可视化工具仅具有"Plots"面板。

    此致、
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在高精度实验室方面取得了良好的进展:将波特率降低到115K、硬编码配置文件、在 RS232引脚上嵌入[mm]。

    我们现在需要取消对 IWR1443BOOST 的配置、以便熟悉我们的生产板以及生产编程和调试。  此外部 XDS110 TMDSEMU110-U 是否 是与 IWR1443BOOST 搭配使用的最佳选择(我们有用于其他 TI 芯片的仿真器)?

    http://www.ti.com/lit/ug/sprui94/sprui94.pdf

    谢谢、Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    只要其硬件兼容、也可以使用其他仿真器。 EVM 上使用的 XDS110只是一个参考设计。

    谢谢、此致、
    Michelle