This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:演示中的 Clock_setTimeout

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/661655/awr1642boost-clock_settimeout-in-demo

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642SYSBIOS

您好,

   在演示,中

       void Clock_setTimeout (Clock_handle 、 uint32 超时);

       超时 — 时钟节拍的初始超时

在演示中,1 时钟节拍 等于毫秒数?时钟节拍的单位是?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅以下主题、了解有关 TI RTOS 时钟节拍的更多信息。

    Clock_setTimeout()是一个 TI RTOS API。 我们建议您在 TI RTOS 用户指南中阅读更多相关信息。

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到了 TI RTOS 用户指南,但我不是 sure.because 我认为我的实验结果不正确,您能直接回答吗?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    AWR1642具有两个内核 R4F 和 DSP、分别以200MHz 和600MHz 运行。
    SysBIOS 使用此 CPU 频率来设置 tick 信息。

    因此、根据内核系统时钟、您可以找到1个节拍值[R4F 5ns、DSP 1.6ns]。


    此致、
    Jitendra