This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1443BOOST:基本示例

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/667646/ccs-awr1443boost-bare-bones-example

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1443MMWAVE-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 CCS、想知道是否有一个简单的基本示例、可以连接雷达的驱动程序库和邮箱库。  我不需要 BIOS /堆管理、RTOS 等  我开始观看 MSS_14xx 演示、但演示相当杂乱、构建过程位于 makefile 文件中。   

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EmbeddedDude87、您好!
    如果我理解您的帖子、您将寻找非操作系统实现或裸机实现。 我们没有将非操作系统实施作为 AWR1443器件的标准产品。

    为了便于评估和理解、您可以使用 MMWAVE-SDK 中的驱动程序和演示。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有一个有关如何将库添加到 CCS 的教程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请参阅以下文章、了解 CCS 库的相关信息。
    e2e.ti.com/.../40717
    e2e.ti.com/.../612994


    -Raghu