This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443:是否可以将 AWR1443配置为直接输出四个 RX 的中频模拟信号?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/667106/awr1443-can-awr1443-be-configured-to-output-the-medium-frequency-analog-signal-of-four-rx-directly

器件型号:AWR1443

您好!

是否可以将 AWR1443配置为直接输出四个 RX 的中频模拟信号?

祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已经询问了一位 AWR 专家有关这方面的问题、在接下来的几天里、我应该会为您提供答案。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash:

    感谢您的回复! 有任何有关的新闻吗?

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您能详细说明一下这个问题吗?

    -Raghu