This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443:使用1443进行高度测量

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/666980/awr1443-elevation-measurement-using-1443

器件型号:AWR1443

大家好、

  我们打算使用1443来实现移动目标的仰角和方位角。 但是、我们的波形设计问题中存在一个问题:

如果我们使用 TPM 波形、这意味着三天线以分频方式传输信号、则可以在接收信号中包含多普勒相位。 多普勒相位会对仰角相位产生很大的影响。 因此、仰角估算不准确。

然后、我们考虑 BPM 波形。 但是、当两个相位差等于"PI"的 Tx 发射信号时、远场中的辐射能量几乎为零。 那么、在 Rx 中是否可以接收到任何功率??

期待您的回复! 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    这是一个困难的问题。 我需要几天时间才能作出适当的回应。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    期待您的回复。 非常感谢。