This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用电容式传感器进行位移测量

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/666814/displacement-measurement-using-capacitive-sensor

您好!

 

               我们正在进行一个项目、在该项目中、我们将测量物体尺寸、即类似于数字游标卡尺。 以下是项目要求详细信息

 

               电流最大精度:25.4微米

               所需测量精度 :10微米(要求)

               

               下面是供参考的链接之一。

               http://www.lionprecision.com/capacitive-sensors/

 

是否可以使用电容式传感器实现所需的测量精度?

实现10微米精度的可能解决方案是什么?

如果您有更好的解决方案来实现精度、请提出建议。

谢谢、此致、

Hiren Kumbhare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiren、

    为此、我建议使用电感式传感解决方案。

    请查看 我们的线性位置感应 应用手册、了解有关此内容的更多信息。

    最棒的

    Jiashow