This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642:雷达参数

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, MMWAVE-SDK, MMWAVE-DFP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/665475/ccs-awr1642-radar-parameters

器件型号:AWR1642
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVMMMWAVE-SDKMMWAVE-DFP

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我与我们的一位客户合作、他们开始使用 AWR1642BOOST、TSW1400EVM 和 mmWaveDevPack 进行设计。 他们需要以下问题方面的帮助、以便能够保持发展的正轨。

他们成功执行了生命体征雷达演示、但您能帮助解决以下障碍:

  1. 在“profile_2D_VitalSmiss_20fps_Front.cfg”文件中,有一组参数。 他们需要更好地了解自己是什么以及每个人允许的范围。 我们是否有相关文档?
  2. 据信、雷达操作的其他参数也被嵌入到 C 代码中、尤其是那些与线性调频脉冲设置相关的参数。 这些附加参数在哪里以及客户如何更改它们?

  3. 他们希望在将原始雷达数据转换为基带后保存这些数据,是否有简单的方法可以单独使用此板来实现? 正如我在上面提到的、他们还有 TSW1400EVM 和 mmWaveDevPack 板、但如果可能、他们希望避免使用它们。

谢谢、如果您需要任何其他信息、请告诉我。

Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    A1:请参阅 MMWAVE-SDK 中提供的 mmwave_sdk_user_guide.pdf。 这将详细说明配置文件中的每个参数及其有效范围。

    A2:您可以参阅"$MMWAVE_SDK_01_00_02\packages/ti\demo\xwr16xx\mmw"中 MMWAVE-SDK 中提供的演示代码。 mmw 演示还在"$mmwave_sdk_01_00_02\packages/ti\demo\xwr16xx\mmw\docs\doxygen\html\index.html"中提供了详细文档。

    A3:要使用 TSW1400EVM 通过 LVDS 采集数据,您可以参考 MMWAVE-DFP。 MMWAVE-DFP 的"$MMWAVE-DFP\RF_eval\radarstudio 运行时"中包含工具"Radar Studio"、可用于配置 AWR1642BOOST、TSW1400EVM 以捕获原始 ADC 数据。
    请参阅 MMWAVE-DFP 中的 mmwave_dfp_user_guide.pdf、了解配置 AWR1642BOOST 和使用 TSW1400EVM 进行捕获的过程。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    非常感谢、前两个答案有助于找到有关参数的更多信息。

    对于客户的第三个问题、我相信他们很好奇是否有任何保存数据而不使用 TSW1400EVM。 使用 AWR1642BOOST 时、是否有任何替代方案或 TSW1400EVM 必须具有?

    第四个问题:客户认为 使用 makefile 来构建演示的主机部分会有所帮助。 这将是演示中基于 qt 的 GUI 部分。 看起来该器件是预编译器件、我看不到用于编译它的任何文件。 是可用的吗?


    此致、
    Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、

    今天、除了使用 TSW1400之外、没有其他选择。 我们将在下个月末发布新的数据采集卡、以便通过以太网将数据流式传输到 PC。

    第四个问题
    我们仅提供有限的 GUI 修改支持。 它是基于 QT 的开源代码。 客户可以安装 QT 并导入提供的项目。

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、

    非常好、感谢数据采集卡的更新。

    对于#4、我很抱歉因为我自己不使用此 EVM、所以我不知道我的情况、您能告诉我他们可以导入 QT 的文件的位置吗? 我认为这是他们的问题、因为他们说"我看不到用于构建它的任何文件。 可用吗?"

    非常感谢!
    Ryan B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、

    请搜索 QT 开放源码社区。 QT 不受我们团队的支持。

    谢谢你
    Cesar