This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:GUI 设置有疑问。

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/667113/tdc1000-tdc7200evm-doubts-in-gui-settings

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

您好!

AVG/STDEV NUM_ELEMENTS (>0)选项意味着什么? 在 TDC_SELECT 中、为流量应用选择的最佳选项是什么、目前我的读数波动很大。 这只能通过实验来选择吗?

此致、

Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prudhvi、

    这只是确定上面显示的 ToF AVG 值的平均点数、以及用于标准偏差计算的元件总数。 较大的数字将对更多样本求平均值、并显示更稳定的 ToF AVG 值和更小的标准偏差。

    这只会影响数据的显示、并且不会影响 TDC1000/TDC7200准备就绪的实际 ToF 点。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Scott、
    好的、那么 Excel 工作表中的数据与我们选择的选项无关?

    您能告诉我如何选择 TDC_SELECT 吗? 选择 Stop (停止)选项仅在实验中完成?

    此致、
    Prudhvi Sagar。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prudhvi、

    正确。 CSV 文件将仅包含原始数据点。 如果需要、您必须根据这些点自行计算 AVG 和 STD。

    TDC_SELECT 显示将在图中显示的停止时间。 start-stop1到 start-STOP5都是单次的。 START-STOP123至 START-STOP345均为时间的平均值。 确切地说、start-STOP123是 start-stop1、start-STOP2和 start-STOP3的平均值。 CSV 文件包括每个 start-stop1到 start-STOP5值的数据。

    如您所述、这些函数仅用于 GUI 中的实验。 如果您的应用程序需要、您可以在数据后处理中轻松实现这些功能。 但是、这些函数不是直接来自 TDC7200的数据的一部分。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Scott、
    TDC1000有一个称为 NUM_AVG 的选项、该选项表示它允许 MCU 执行多个 ToF 测量。 该选项是一种类似的平均方法。 TDC7200中也有一种平均值计算方法、我对此也没有理解。 您能不能就此主题稍作说明。 感谢您的支持。

    此致、
    Prudhvi Sagar。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是数据表中描述的多周期平均。 它将对 TDC7200中选定测量数量的值求平均值并输出这些值、但仅对匹配的时间和 clock_count 值求平均值。 因此、您可以获得特定数量的 start-stop1值的平均值、但不能像 GUI 那样对 start-STOP123求平均值。 由于未记录各个点、并且 TDC7200没有 STD 输出、因此无法计算 STD 值。

    多周期平均法对于平滑数据非常有用、并且可以减少微控制器所需的数据读取次数。 微控制器可以一直保持休眠状态、直到完成所有测量周期。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Scott、
    感谢 Scott 的快速回答。

    测量是在触发器更新频率下进行的吗? 它显示的最小值为100ms。 这是否可以在代码中进一步减少? 以便它的大小大约等于进行的每次测量的大小?

    此致、
    Prudhvi Sagar。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prudhvi、

    触发频率选项决定测量速率。 由于 GUI 和 EVM 之间的 USB 通信速度较慢、因此限制为每100ms 进行一次。 在实践中、此速率可能更高、但 EVM 不会如此。

    独立系统中的最高测量频率取决于 ToF 和 SPI 通信频率、因为在开始新的测量和清除数据寄存器之前、必须从 TDC7200读取 ToF 数据。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    因此、通过使用 NUM_AVG 和平均周期、我们可以仅获得启停1或任何 START-STOP2、START-STOP3、START-STOP4等的平均 ToF、还是获得上述所有 ToF 的平均值? 除此之外、我还可以使用 MCU 对 START-STOP1、2、3等进行平均值计算

    此致、
    Prudhvi Sagar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从我的上述帖子中:

    "TDC_SELECT 显示了将在图中显示的停止时间。 start-stop1到 start-STOP5都是单次的。 START-STOP123至 START-STOP345均为时间的平均值。 确切地说、start-STOP123是 start-stop1、start-STOP2和 start-STOP3的平均值。 CSV 文件包括每个 start-stop1到 start-STOP5值的数据。 "

    如果您选择 start-stop1、它将仅对 start-stop1值随时间推移的平均值。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我对 NUM_AVG 和多周期平均值计算有疑问。 这些设置是否只能提供所有停止的单次或仅提供1次停止?

    此致、

    Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NUM_AVG 设置仅影响 GUI。 它决定了 EVM 输出的飞行时间样本在"graph"选项卡中显示值之前平均的数量。 您将看到使用 TDC_SELECT 选择的任何一个 START-STOPx 时间的平均值。

    TDC7200中会进行多周期平均计算。 它将对您在连续运行该多个测量之后选择的许多样本求平均值。 这将对 TDC7200中 Timex 和 Clock_COUNTX 寄存器中的值求平均值。 结果是、根据这些寄存器计算得出的飞行时间将是 START-STOPx 的平均值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。 num_AVG 是 TDC1000的一个选项、它如何仅影响 GUI。

    此致、

    Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我将 NUM_AVG 设置与 GUI 图形选项卡上的 NUM_ELEMENTS 混合在一起。 num_AVG 仅用于模式2、它可让 TDC1000在切换方向之前了解在一个方向上进行的测量次数。

    在数据表中可以轻松搜索完整说明:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、TDC 1000的 NUM_AVG 必须与 TDC 7200的多次平均值同步才能获得正确的结果。

    此致、
    Prudhvi Sagar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错。