Thread 中讨论的其他器件:FDC2214、鳄鱼、
我正在使用 FDC2214开发板、它能让人感觉很好。 尽管听起来有点奇怪、但我尝试使用它来感应与金属笼交互时的小啮齿(鼠标)。 我们希望开发一款能够感应啮齿动物与笼盖相互作用的产品、并有可能开发出商用电容感应鼠标夹。 当然,问题是笼盖表面面积比啮齿大得多。 因此、当啮齿接触盖子时、应将其主体的电容添加到笼盖的电容中、但我怀疑我刚好超出传感器的范围。 由于该 ADC 为28位、能够检测到低至1ml 的水滴、因此我对此感到略感震惊。 我无法理解的是为什么它无法通过 脚垫检测到25克的鼠标(身体毕竟是90%的水)。 我在文档中注意到、有差分感应和改变传感器电流的选项。 这是一个很好的开始位置、还是我应该考虑更改回路 LC 谐振器电路? 如有任何建议,请提出
谢谢
Hendrik