This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:如何将差分电容信号对连接到 FDC1004

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/667497/fdc1004-how-to-connect-differential-capacitive-signal-pairs-to-fdc1004

器件型号:FDC1004

您好!

 我想将压电式传感器产生的电容差分信号转换为数字信号、还需要进行调节。 假设我有2对。能否将 CAP_1_+( 假设)连接到 CIN1、将 CAP_1_1-连接到 CIN2、并将 CAP_2+连接到 CIN 3和 CAP_2-连接到 CIN4。 这是一种好方法吗?如果我错了,请纠正我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahesh、

    您能否提供建议的设置原理图? 此外、压电体的电容是多少? 最后、您希望传感器上的电压是多少?

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

       我有部件号 为2510M4A 的声音传感器。我必须对这些传感器信号进行信号调节。 在该数据表中、给出了5200 pF 的电容和31 pC rms 的充电灵敏度。 我想使用此 IC FDC1004将这些电容信号转换为数字信号。那么我想问您如何将  来自传感器的信号连接到此 IC? 希望您能理解。

    请建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahesh、

    遗憾的是、5200pF 的电容超出了 FDC1004支持的100pF +/-16pF 范围。

    此致、

    Christo