This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1000EVM:温度范围

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1614EVM, LDC1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/666641/ldc1000evm-temperatur-range

器件型号:LDC1000EVM
主题中讨论的其他器件:LDC1614EVM

大家好、

是已知 LDC1000的温度范围。

此致

安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、

    是的。 请参阅 LDC1000数据表的第6.3节。

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    抱歉、我指的是 LDC 1000 EVM 的温度范围。

    此致

    安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    LDC1614EVM 上的晶体振荡器将工作温度限制在-20至+70C 之间。 如果您可以使用内部振荡器或提供远程基准、则 EVM 上的 USB 连接器会将您的温度限制为-30至+85C。

    编辑:对于 LDC1000EVM、EVM 上使用的晶体也将工作范围限制为-20至+70C。


    此致、

    Christo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的帮助。

    此致

    安德烈