This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:配置后错误指示灯 NERR_OUT 亮起

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/663130/iwr1443boost-error-led-nerr_out-on-after-configuration

器件型号:IWR1443BOOST

您好!

我刚刚购买了 IWR1443BOOST 评估模块。 我没有触摸过电路板配置(跳线)。

我已在我的 PC (Win10)、TI Cloud Agent Bridge 和 TI Cloud Agent 上安装了 SDK (Vers.1.1.0)。 然后、我运行演示可视化工具、配置 COM 端口并连接器件。

但是、要将配置发送到模块、我必须选择版本1.0 (版本1.1返回错误"SDK 输入版本[MAJOR / MINOR ]=[1、1]不匹配目标报告的[1、0]、提示:更改输入版本/目标并重试")。 在版本1.0中、控制台消息显示发送到模块进行配置的命令、但一旦完成配置、板上的 LED 指示灯将会亮起、并且很显然、图是空的。

请、您能帮我解决这个问题吗?

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Davide、

    您将需要使用 SDK1.1二进制文件重新刷新您的电路板。 TI-Resource Explorer 上的 SDK 演示设置指南 dev.ti.com/.../下提供了有关此内容的概述

    如果您有更多问题、请告诉我。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    感谢您的回复和帮助。

    我循序渐进地遵循了该程序,该组合的结果与指南中提出的预期结果相同。

    但是、幻灯片23和24之间的指南中存在信息缺口。 我尝试猜测这些步骤、但我失败了、因为最后、毫米波演示可视化工具无法正常工作。

    我总结以下步骤:

    1)参考幻灯片23、在运行程序后、会出现输出"[Cortex_R4_0]调试:已启动初始化任务"->这是正常的。

    2) 2)此时、引导器 突然停止。 因此、我假设在 CCS 中断开器件连接、关闭 CCS 并关闭电路板电源。

    3) 3)我为电路板通电、我注意到"NERR_OUT" LED 再次打开。 我按下电路板上的 NRST 按钮、LED 关闭。

    4)我运行了毫米波演示可视化工具:它与 TI 云代理正确连接、我配置了串行端口。

    5) 5) Demo Visualizer、尝试连接到如下所示的器件。 我尝试向设备发送配置失败、但没有任何反应。

    请您能解释一下我所执行的步骤(指南中未介绍)是否正确? 如果是、我的电路板会出现什么问题?

    非常感谢、

    Davide  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅下面我的答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ***** 回复更新****

    尊敬的 Akash:

    我尝试让 CCS 保持开启状态并连接到 EVM、似乎已建立 EVM 和毫米波演示可视化工具(简称 mmWDV)之间的连接。

    但是、在将配置发送到器件后、会打开"CSS 调试"中的"NERR_OUT"和"Console"并返回以下错误:
    _________________________________
    CS_DAP_0:错误:(错误-261 @ 0x0)接收到来自 XDS110的无效响应。 (仿真包7.0.100.1)
    CS_DAP_0:错误:(错误-122 @ 0x0)在函数中检测到错误的参数值。 SMG_CALL ()中的`SC_args'可能存在问题。 (仿真包7.0.100.1)
    CS_DAP_0:20次尝试后无法确定目标状态
    CS_DAP_0:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
    Cortex_R4_0:错误:(错误-261 @ 0x0)接收到来自 XDS110的无效响应。 (仿真包7.0.100.1)
    Cortex_R4_0:错误:(错误-122 @ 0x0)在一个函数内检测到一个错误的参数值。 SMG_CALL ()中的`SC_args'可能存在问题。 (仿真包7.0.100.1)
    Cortex_R4_0:20次尝试后无法确定目标状态
    Cortex_R4_0:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
    _________________________________

    XDS 仿真包版本。 7.0.100.1已正确安装在 C:\ti\ccsv7文件夹中。

    提前感谢您的帮助。
    Davide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Davide、

    您是否仍有此问题?

    请确认您使用的是 mmWaveSDK 1.1中的固件、因为这是受支持的版本。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Akash:

    问题是电源。 它是5V 2.5A、但对于 EVM 而言似乎还不够。

    我用一个5V 6A 更改了它、一切正常。

    感谢您的友好支持。
    Davide