This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:AFE4404的 PCB 布局

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404, AFE4400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/667546/afe4404-pcb-layout-for-afe4404

器件型号:AFE4404
主题中讨论的其他器件: AFE4400

您好!

我似乎找不到 AFE4404的参考设计。 我希望找到一个要遵循的 PCB 布局示例。 有人可以提供帮助吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kian、

    以下链接将帮助您入门。
    www.ti.com/.../TIDA-00011

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabin、您好!

    此参考设计基于采用 VQFN 封装的 AFE4400。 AFE4404采用 DSBGA 封装。

    AFE4404数据表中没有太多关于布局和布线准则的详细信息。


    此致、
    Kian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kian、

    尽管上述链接适用于 AFE4400、但指南将是相同的。
    您可以查找输入引脚的布线(应为差分对)。 TX 引脚的布线宽度应更粗、以承载高电流。
    避免输入引脚附近出现任何高频开关信号、以减少干扰。

    此致、
    Prabin