This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:IWR1443的最小可检测范围

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/667524/iwr1443-the-minimum-detectable-range-of-iwr1443

器件型号:IWR1443

您好!

请告诉我 IWR1443的最小可检测范围。
我评估了 IWR1443BOOST 的最小可检测距离、它可以检测大约20cm。
这是设计值吗?
如果它不是设计值、我想知道这个值。

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nomo、

    我们的开箱即用演示可以从几厘米开始检测物体。

    检测到的距离由芯片中的线性调频脉冲配置、ADC 配置和高通滤波器配置确定。

    此致、

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wesley-San、您好!

    感谢你的答复。

    此致、
    Nomo