This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:TDC1000-TDC7200EVM 问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/666897/tdc1000-tdc7200evm-tdc1000-tdc7200evm-problem

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

大家好。

我的问题与 TDC1000-TDC7200EVM GUI 有关。 我从 TI 购买了 TDC1000-TDC7200EVM 慈善板。  

但是 、TDC1000-TDC7200EVM GUI v1.2.7.1 (修订版 F) 软件在我的 PC 上不起作用。  

开始编程时出现错误:TDC1000_TDC7200_Executable 已停止工作。

错误详细信息;  

问题签名:
问题事件名称:APPCRASH
应用程序名称:TDC1000_7200.exe
应用程序版本:1.2.7.1
应用时间戳:4d2fa0d5
故障模块名称:KERNELBASE.dll
故障模块版本:6.1.7601.17514
故障模块时间戳:4ce7bafa
例外代码:e0434f4d
异常偏移:0000b727
操作系统版本:6.1.7601.2.1.0.256.1
语言环境 ID:1055

我用了很多方法来解决这个问题。 但是,我没有做到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mesut、您好!

    这似乎是 PC 系统问题。 您运行的是 Windows 7还是更高版本? 尝试运行系统文件检查器工具、查看它是否找到任何损坏的文件进行修复。 support.microsoft.com/.../use-the-system-file-checker-tool-to-repair-missing-or-corrupted-system

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将此应用程序安装在我的笔记本电脑(Win7 Ultimate SP1)、台式电脑(Win7家庭高级版)、我的工作朋友电脑(Win7家庭高级版)和其他首端电脑(Win8)上。 您是否认为所有这些 PC 文件都已损坏?
    此致...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mesut、您好!

    在尝试运行安装之前、您是否共享了同一个文件、或者每个人是否直接从 TI.com 下载了该文件? 下载或解压缩 zip 文件中的内容可能已损坏。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 我们将共享直接从 TI 下载的同一文件。 没有安装错误或解压缩错误... 安装完成后、单击应用程序以运行时不会启动该应用程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mesut、您好!

    请再次尝试下载文件并重新安装。 如果程序仍然无法正常运行、请尝试右键单击并选择"Run as administrator (以管理员身份运行)"

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mesut、您好!

    从另一个线程中可以看到 GUI 现在正在为您工作。 您能否分享解决您问题的方法?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然。
    我将我的地区和日期选项更改为美国。 因为我来自土耳其、所以我的计算机没有这样配置。
    实际上,我不知道问题和解决方案之间的关系是什么:)
    此致...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Mesut。 我将把这个线程标记为已关闭。