This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642BOOST:IWR1642随时间推移进行单次测量。

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/661989/ccs-iwr1642boost-iwr1642-single-measurement-over-time

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

早上好、

我正在使用 IWR1642BOOST 评估板、由于我没有 TSW1400 EVM 和 DevPack、因此我要通过使用 CCS 软件和超级终端程序将板上的内存单元保存在.dat 文件上以发送配置命令来执行测量。 (起始地址:0x20000000、字数:0x1FFFFF)。 每次我想进行独立测量时、我都必须通过超级终端向电路板发送命令、然后将存储器数据保存在 CCS 中。 由于我必须使用两个独立的程序、我不知道如何在一段时间内自动执行一些测量。 是否有任何方法可以在时间内自动保存数据?

非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CCS 具有脚本编写功能、可加载/保存到内存中/从内存中加载。

    processors.wiki.ti.com/.../Scripting_Console

    另请查看与 CCS 脚本相关的其他 e2e 线程

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Cesar。 我只想问您一些额外的提示。 正如我说过的、我的目标是使用 IWR1642自动进行一些连续测量。 为了更新存储器中保存的数据、我必须发送命令"SensorStop"和"SensorStart"、以便通过 Hyperterminal 再次使用新数据填充存储器。 即使我正在寻找它、我也找不到任何脚本命令允许我这么做。 是否有一个可用于此目的的简单解决方案?

    提前感谢、
    Carlos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还以错误的格式保存数据。 我使用以下命令:

    SaveData (0x20000000、0、"C:\\Users\\Carlos。Chaves\\Desktop\\testsave3.dat"、0x1FFFFF、IOMEMORY_HEX、false)

    但是、当我使用"工具"菜单中的选项保存数据时、我将以16位的一组格式化十六进制数据、而当我使用脚本命令时、这些数据将以32位的形式出现:

    由于要为格式化选择的选项是 IOMEMORY_COFF、IOMEMORY_FLOAT、IOMEMORY_HEX、IOMEMORY_INT、 IOMEMORY_long、因此我无法按照我的需要格式化数据。 是否有任何其他格式字可用? 此外、CCS 的脚本控制台只有127个可用命令。 是否有更多命令可供使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    如果您希望以不同的格式保存数据、我建议使用具有此功能的外部编辑器。


    谢谢、
    Akash