This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:级联设计中的低功耗级别

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/666065/awr1243-lo-power-levels-in-cascaded-design

器件型号:AWR1243

您好!  

从级联设计的角度来看、我对 AWR1243中的 LO 电源有几个问题。  

1.当芯片是多芯片主控时,20GHz LO 输出的输出功率水平是多少?

2.驱动从属芯片的最大和最小 LO 功率级别要求是什么? 我记得最小值为-10 dBm、但我找不到读取它的位置。

谢谢、  

RJ  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此时、数据表中提供了所有电源相关信息。

    您是否在数据表中找到了任何相关信息?

    我们将检查数据表是否有任何待更新。

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、

    我在数据表中未找到任何与 LO 电源相关的内容。 有一些与 Tx 输出功率相关的品质因数。
    我的问题与 AWR1243生成的20GHz LO 有关、并发送到从 AWR1243芯片。

    谢谢

    RJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    此问题是否有更新?

    此致、

    RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ、

    目前、我们唯一提到 LO 分布硬件要求的是 AWR1242级联雷达应用手册 :http://www.ti.com/lit/pdf/swra574 :  

    • 第3.1节" 20GHz LO 同步引脚连接"通用指南
    • 第4节20 GHz LO 同步链路预算

    电流支持计划是定义可接受的 PCB 通道和功率分压器损耗、而不是明确定义 TX/RX 性能。 所示的链路预算损耗将 PCB 设计限制为可接受的限值。  

    如果您联系当地的 TI 销售办事处、您可能会预览即将推出的级联雷达 EVM 设计文件、其中包括此链路预算的示例实现。  

    谢谢、

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    从文档中可以看出、主器件的输出为6dBm、但从器件的输入范围未明确定义。 它提到、输入可以是0.1dBm~1.3dBm、具体取决于不同的电路板损耗、但并未声明任何最大值或最小值。 我不能相信输入信号的范围在最大值到最小值之间只能为1.5dB 此范围太小、无法应用。

    您能建议阅读更多文档吗?

    此致、

    国王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 King:

    LO 输入的最小值为-10dBm。

    此致、
    Wesley