This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:是否可以配置 FMCW 波形参数并读回 ADC 数据?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/665768/awr1642-is-it-possible-to-configure-fmcw-waveform-parameters-and-read-back-adc-data

器件型号:AWR1642

你(们)好  

我有兴趣将 AWR1642用于雷达研究。  我对此有一些问题、可帮助我购买合适的套件。

我需要的是能够通过 Matlab 配置 FMCW 参数、并将采样的 ADC 数据读取到 Matlab 中(数据读取可以是 N 帧)。  我可以在 Matlab 中处理 ADC 数据。

是否有任何应用手册可以帮助我执行此操作、例如 Matlab 命令、或者是否有用于雷达的 Matlab 硬件驱动程序?

我需要哪些项目?  根据我的阅读、我需要 Booster Pack + Dev Pack + TSW1400。  是这样吗?

此致

Sukhjit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sukhjit、

    我建议查看 SDK 中提供的捕获演示。   ( packages \ti\demo\xwr16xx\capture)  您可以通过 UART 终端配置 FMCW 参数(我们建议使用 Tera Term)、原始 ADC 数据将存储在0x51000000位置的存储器中。  如果您愿意使用 C 语言进行编程、那么修改此演示以使用 UART 接口将存储器位置的数据转储到您的 PC 是相当简单的。  此外、您可以使用 Matlab 的 Serial 库发送配置并接收数据。  此解决方案不需要开发包或 TSW1400、但您必须修改源代码并自行进行后处理。

    如果您随 EVM 一起购买了开发包和 TSW1400、则可以使用 Radar Studio 配置 FMCW 参数并捕获原始数据。  与 使用具有修改后的捕捉演示的 EVM 相比、该解决方案的实施速度更快、更强大。  使用 LVDS 通道和 TSW1400进行数据传输比通过 UART 传输数据快得多。 Radar Studio 是免费软件、支持通过 Lua 编写脚本、因此您可以自动进行数据采集。 雷达 Studio 还内置了一些后处理功能。

    基于 TSW 的解决方案更快、更可靠、但更昂贵。 您正在进行何种研究?

    祝您好运、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的反馈 Justin

    我正在大学进行汽车应用雷达研究、并研究市场上我们可以研究的器件。   

    在 SDK 中、您是否知道我应该修改哪个文件以将数据转储到计算机。

    要设置 FMCW 参数、我需要通过 UART 发送哪些命令。  是否有可用的命令列表。

    此外、是否可以逐脉冲更改 FMCW 参数。  或在一帧中为每个脉冲具有不同的 FMCW 参数。

    此致

    Sukhjit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sukhjit、

    请参阅此 帖子 、了解如何修改捕捉演示。  SDK 用户指南介绍了如何配置线性调频脉冲。 请访问 \docs\mmwave_sdk_user_guide.pdf。 有关详细信息、请参阅第20页的第3.4节。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、

    我尝试将数据从 ADC BUF 转储到 UART 数据端口,如本帖子(e2e.ti.com/.../612239 )所述。 我可以无错误地编译代码、但在射频启动后很快终止运行、并且在 UART 数据端口上未接收到任何内容。 您能否为此提供更多参考/指南/代码段?

    谢谢、
    Shailesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shailesh、

    在 UART 工作之前、必须完成2项任务:

    1) 1)使用 Pinmux_Set_OverrideCtrl()和 Pinmux_Set_FuncSel()配置将与 UART 一起使用的引脚:文档位于  \packages/ti\drivers\pinmux\docs\doxygen\html\index.html

    2) 2)使用 UART_INIT()和 UART_PARAMS_INIT ()配置 UART:文档位于 \packages/ti\drivers\uart\docs\doxygen\html\index.html

    此致、

    Justin