主题中讨论的其他器件: TM4C123、 TMP75B
您好!
我正在尝试将 tmp175与 tm4c123 Tiva 系列微控制器配合使用。 这是我的第一个 i2c 承诺。 我目前已将其设置为100kbps、以便轻松捕获示波器。
我已将器件配置为读取12位分辨率。 我对使用指针寄存器和读取2个字节的温度数据有疑问。
根据数据表、12位分辨率对应的转换速率为220ms。 何时触发转换?
此外、我当前将指针寄存器写入温度块(0x00)以结束传输。 我立即执行一个2字节寄存器读取。 调试代码时、有时看起来是正确的。 有时、它看起来非常不好。 这是正确的定序吗?
tmp175的数据表缺少实现帮助。
谢谢