This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443BOOST:CCS 中 IWR1443的内存刷新不起作用

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/667553/ccs-iwr1443boost-memory-refresh-in-ccs-of-iwr1443-doesn-t-work

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将使用 CCS 记录 IWR1443的原始数据。

我看到内存、但即使按下刷新按钮、它也不会刷新。

因此、我只能保存存储器的第一个快照。

很高兴能获得一些帮助。

谢谢、

Boaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boaz、

    xwr1443捕获演示只会填充 L3存储器一次。  要更改此设置、您必须修改 main.c 中的 CaptureDemo_mainTask 此任务从822行开始。  第867行有一条 if 语句、如果为真、则会触发 ADC 数据的 DMA 存储器传输到 L3缓冲区。

    修改 Capture_Demo 以在 L3缓冲区中持续存储线性调频脉冲后、您需要确保所使用的线性调频脉冲配置设置为无限帧。 为此、请将 frameCfg 中的第4个参数更改为0。   

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Justin!