请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-TDC7200EVM
您好!
如果我购买 TDC1000-GASEVM、我能否连接与其一起使用的 BSTEVM 以与 TDC1000-7200 EVM 配合使用? 我需要使用1MHz 传感器、因此无法直接使用 GASEVM。 BSTEVM 是否需要修改、或者是否可以直接与 TDC1000-7200 EVM 配合使用 以增加 TX 脉冲的振幅。
此致、
Prudhvi Sagar