This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2114:打开并校准

Guru**** 2609515 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC2114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/667593/ldc2114-turn-on-and-calibration

器件型号:LDC2114

当 LDC2114通电时、当金属目标直接靠在线圈上时、我们会注意到传感器输出的行为发生变化。

传感器输出灵敏度现在非常大、因此如果不存在金属目标、传感器输出为-2048;如果存在线圈、则即使长时间处于负值、基线跟踪剂量似乎也不起作用。

是否有描述 IC 初始导通和校准的应用手册或任何数据? (除了数据表中的"图21:上电时序"外)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    当 LDC2114开始转换(上电后或器件复位后)时、它会设置其内部基线。 我们期望金属目标仅相对于传感器的位置移动一小段距离。 如果金属相对于传感器有较大的移动、则可能会超出或超出电感测量的范围。

    您需要根据金属将看到的移动量设置通道增益设置。 LDC 根据传感器变化进行调整的速率由 NPBI 和 LPBI 设置(正常功耗和低功耗基值增量)-较高的值允许 LDC 更快地跟踪较大的漂移。

    如果在 LDC2114运行期间完全移除目标、则如果增益设置为更高的值并且 NPBI/LPBI 设置为低电平、则可能需要很长时间才能恢复正常运行。 LDC2114数据表的第8.1.9节对此进行了讨论。

    如数据表第8.1.6节所述、必须根据传感器频率设置 SENCYC 和 LCDIV 设置。 如果传感器频率明显不同(通常与标称设置相差约+/- 35%)、则可以对测量进行超范围或欠范围测量。

    此致、

    Christo