主题中讨论的其他器件: OPT9221、 CSD16301Q2
大家好、我是 TAWAN KIM、硬件工程师。
我们正在使用 opt8241和 opt9221开发 LIDAR 模块。
与现在相比、我有一些关于长距离感应的问题。
我们将四个 LD (Lumentum 中为22045498)与功率 MOSFET (csd16301q2)并联。
现在、我们可以 检测 到高达12m 的距离、我们希望检测高达30m 的距离。
我们正在讨论如何并行增加 LDS 的数量。
1)我们想知道 、我们可以使用多少个 LDS 来检测30m。
2) 2) 当我们并行使用大量 LDS 时、副作用是什么。
我很抱歉、我在这些领域缺乏知识。
即使知识不多、也请通知我。
谢谢。