This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:dTOF 零流量偏移

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/667269/tdc1000-tdc7200evm-dtof-zero-flow-offset

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

您好!

我成功获得 了 Audio Wells 1MHz 换能器以及 用于水流计量的塑料管道。 我获得了良好的接收信号、但 Δ 飞行时间值在无流时非常大。 通过以下设置、我在稳定的 STDev 下实现了大约1、9ns 的最佳可重复结果。 电缆的长度完全相同、并直接馈入 TDC1000-7200 EVM 板。 我知道阻抗匹配电路(TS3A44159PWR)可以帮助实现、但不会帮助纳秒、对吧?

我不确定是某些设置组合还是某些电子产品组合有问题。 如果我没有错、dTOF 应该大约为30ps。  

提前感谢您!

此致、
Thibult

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thibult、您好!

    在使用传感器连接电路时、零流量漂移会降低约4-500ps。 您的设置看起来不错、但您可以尝试使用 PGA 增益和阈值进行一些实验。 该阈值不会影响任何东西、但如果您将 PGA 增益降低得太大、则可能需要对其进行调整。 在较高的电平下、PGA 增益对波形的影响很小、并且会将过零移出原位。

    音频单元管道似乎使用横向安装的传感器向反射器发射信号。 尝试使换能器朝上(连接器朝下)、以便气泡不会在超声波路径中累积。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、感谢您提供的信息。 我尝试将其垂直放在充满水的水箱中、但没有任何效果。 还有其他建议吗?  

    更换电容器 C42 C43或 R41 R42 (1000pF、110ohm 的 AudioWell 传感器)能否降低 dTOF? 您在理论上是否有任何选择阻抗匹配值的好方法?

    提前感谢。