This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851:传感器和基准线圈

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/666569/ldc0851-sensor-and-reference-coil

器件型号:LDC0851

您好!

芯片电感器(SMD/SMT 0603)(而不是 PCB 线圈)是否可用于传感器和参考线圈?
如果可能,您能否告诉我已采用的线圈?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kato、

    理论上、可以使用绕线电感器作为线圈、但我们建议使用 PCB 电感器、因为它们可以很好地匹配。

    即使传感器和参考线圈之间的失配度为5%、传感范围也会减小25%。

    最棒的
    Jiashow
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiasho-San、您好!

    感谢你的答复。
    我明白了。

    此致、
    加藤