This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851:检测功能

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC0851, LDC0851EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/666552/ldc0851-detect-capability

器件型号:LDC0851

您好!

LDC0851能否检测宽度为1.5mm ~ 2.5mm 的细金属线作为检测功能?
此外、我希望使传感器和参考线圈更小。  
例如、外径为100mil ~ 200mil。
那么,您能不能就此向我提供建议?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kato、

    您可以使用 LDC 工具电子表格(www.ti.com/.../slyc137) 或 Webench LDC 线圈设计器(www.ti.com/.../inductive-sensing.html) 来设计传感器。 在检测细金属时、您需要考虑条带的宽度、需要检测的距离以及成分。 我建议您使用 LDC0851EVM 评估性能。

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christo-San:

    感谢您的回答。
    如果我收到客户的其他问题、我理解并将与您联系。

    此致、
    加藤