This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:AWR1243

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/666827/awr1243-awr1243

器件型号:AWR1243

你好
在设计具有2  个 AWR1243芯片的级联系统时、我想忽略如下引脚数量:
QSPI 引脚、JTAC 引脚激励 TDO、GPIO 引脚、RES 引脚、UART 引脚、Analoguetest1至4 ANAMUX 和 VSENSE、以及从器件中的 OSC_CLKOUT。
1 -这些引脚是上拉还是下拉?
2英寸设计中、SYNC_OUT 等某些引脚必须上拉/下拉性能较差。 如果 IO 的电压为1.8V、10K 电阻是否适合上拉/下拉?

感谢您的关注

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    将于周一返回给您

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    您可以将这些未使用的引脚保持未连接状态。 它们不需要上拉或下拉。

    SYNC_OUT 上的10k 上拉电阻器不应出现问题。

    此致、

    Adrian