主题中讨论的其他器件: AWR1642、 AWR1243
我希望估算最大可能芯片速率和范围下的芯片限制、并希望获得有关接收(Rx)链的更多信息
1) 1)规格表规定了 AWR1443接收器链的最大 IF 带宽为5MHz、但未规定下降斜率>5MHz。 澄清会有帮助。
2)应用报告 SWRA553-May2017 (在 TI 雷达器件中编程线性调频脉冲参数)显示了范围域中15MHz 最大拍频的示例(表1)。 LRR 列)。 如何将其与5MHz 可用 IF 带宽同步?
3) 3)接收 IF 链后跟一个数字抽取滤波器。 流入滤波器的数据的 ADC 采样率是多少? 它是可编程还是固定的? 如果可编程、请参阅操作方法详细信息。
4) 4)希望详细了解 Rx 链中两个高通滤波器的传递函数(或模型)。 滤波器在高/通频率下的行为如何?
提前感谢您的评论。