This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:闪存

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/662579/awr1642boost-flash

器件型号:AWR1642BOOST

您好,

如何在 AWR1642BOOST?中将代码固化到闪存中

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [2018/27下午12:23:00][INFO_Cortex_R4_0:初始化完成。
    [2018/27下午12:23:00][INFO_Cortex_R4_0:正在开始刷写过程...
    [2018/27下午12:23:00][info] Cortex_R4_0:正在连接到 COM 端口 COM3...
    [2018/27下午12:23:00][INFO_Cortex_R4_0:复位到器件的连接
    [2018/27下午12:23:00][INFO_Cortex_R4_0:设置中断信号
    [2018/27下午12:23:21][错误] Cortex_R4_0:未接收到器件的初始响应。 请在重新刷写设备之前重新启动设备。
    [2018/2/7下午12:23:21][错误] Cortex_R4_0:无法连接到串行端口。 重新检查所选 COM 端口和/或权限。
    [2018/27下午12:23:21][INFO_Cortex_R4_0:正在启动刷写实例清理...
    [2018/2/7下午12:23:21][INFO_Cortex_R4_0:实例已取消初始化!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何在 MMW 演示中生成有效的.bin 文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看毫米波 SDK 用户指南、了解有关构建演示的信息。 构建过程将创建两个可执行文件:一个用于 C674x DSP、另一个用于 ARM R4F。 编译后处理步骤将使用 out2rprc.exe 实用程序将这两个文件合并到单个.bin 文件中。

    谢谢
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于缺少活动而关闭线程。 如果仍需要帮助、请打开另一个。