This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AWR1642:能否在毫米波中更改 Task_sleep()的分辨率?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/662897/rtos-awr1642-can-i-change-resolution-of-task_sleep-in-mmwave

器件型号:AWR1642

工具/软件:TI-RTOS

我尝试使用该方法。
https://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/t/662176
解决了64字节以上数据的问题。

CAN-FD 可能没有足够的时间传输在 guiMonitor 中选择的所有数据。
因为
 当  while 运行过多次时、Task_sleep(1)花费的时间太多。

 

我 有2个问题。

 1.我想知道如何更改 Task_sleep 的时间?
 如果我更改  Task_sleep 的时间 、mmWave 是否会产生任何影响?

 


谢谢、

Juiyang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    要更改 Task_sleep()配置,请查阅 TI RTOS 用户指南和文档。

    您是否正在使用毫米波 SDK OOB 演示?

    可能会对演示产生影响、请查看演示文档

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还需要其他什么吗? 正如 Cesar 提到的,您需要参考 RTOS 文档来更改 Task_sleep()。 至于它是否会影响 MMW 演示的运行、不能简单回答"是/否"。 如果 Task_sleep()使用的总时间导致实时中断或事件丢失,则是,它将中断演示。 如果没有其他内容、让我们关闭这个线程。