This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2114:关闭基线跟踪

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/666634/ldc2114-turning-off-baseline-tracking

器件型号:LDC2114

我希望使用 LCD2114来跟踪 线性轴的位置。 通过对轴应用三角箔标签、我们希望将传感器输出校准到轴 位置。

然而、基线跟踪引入了一个问题、即传感器读数不是绝对值、并且基极跟踪 算法会导致传感器输出始终跟踪回零。

我已经了解了如何使用 基线跟踪暂停(寄存器0x16)、但这仅在传感器有效时有效、否则无效。

是否可以关闭基极跟踪功能、然后使用我们自己的软件校准传感器?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    遗憾的是、无法完全关闭基线跟踪。

    最棒的
    Jiashow