您好!
我正在尝试在 Windows 平台上使用 AWR1642板执行项目。 我希望能够使用代码来配置电路板、这样我就可以拥有相同的配置设置、并且每次为电路板上电时都不需要重新配置。
我修改路径 sdk\packages/ti\demo\xwr16xx\mmw 中的代码、并按如下方式设置配置:
----
sensorStop
FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置15 3 0
ADCfg 2 1.
adcbufCfg -1 0 1 0 0
ProfileCfg 0 77 438 7 48.98 0 15 1 256 6250 0 30
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 2
帧配置0 1 16 0 100 1 0
guiMonitor -1 0 0 0 0 0
cfarCfg -1 0 8 4 0 7510
cfarCfg -1 0 4 2 3 0 5120
peakGrouping -1 1 1 1 1 255
multiObjBeamForming -1 1 0.5
离合器拆卸-1 0
calibDcRangeSig -1 0 -5 8 256
扩展 MaxVelocity -1 0
CompRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
sensorStart
----
AWR1642 在命令 guiMonitor 上崩溃。 MmwDemo_mboxWrite()引起的损毁 。 发生崩溃 的情况如下所示。 希望您能帮我解决这个问题。 谢谢你。