This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV425:线性误差的定义

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/666571/drv425-definition-of-linearity-error

器件型号:DRV425

我正在使用 DRV425进行磁场感应。 目前、我不知道 DRV425数据表中提到的线性误差。 有一个用于磁通门本身、另一个用于分流传感放大器。 在这里提到了这两个值、以%/ppm 为单位。 这些是否意味着与当前感测到的值相关的误差 或与传感器满量程值相关的误差?  

感谢你的帮助

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    感谢您使用 E2E 并选择 TI。  误差使用满量程值。  另一种查看方法是在消除增益和偏移误差并在传输曲线上显示一条表示传递函数或最佳拟合线的线之后。  然后、根据预期的最佳拟合线值计算误差为0.1%。

    因此、一旦您获得最佳拟合线、该预期线的误差对于磁通门为0.1%、对于差分放大器为12ppm。  由于磁通门上的误差要低得多、我将给出一个系统组合的示例、并且只使用磁通门值。

    如果我们使用100Ω Ω 的 Rshunt、我们将获得4880V/T 的增益、该增益可提供 0.491mT 的满量程 Vout。  您可以为此使用 DRV425系统参数计算 器。

    因此、如果我们测量0.1mT 的信号、则预期输出为0.488V。  线性度导致的误差为0.488V±0.488V*0.001 = 0.488V±488uV。  

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    感谢您的快速回复。 也许我的术语不对、但您所描述的是与实际测量值相关的误差、这是与满量程值相关的误差、不是吗?

    因此与您的示例相关、磁通门的输出值为 V_out+-(V_out*0.1%)、而不是 V_out+-(V_max*0.1%)。 在此示例中、V_max 是传感器的最大输出电压(满量程)、仅观察到非线性误差。 如果我是对的、也许您可以给我一个提示。

    非常感谢!

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、

    线性误差将基于输出、但请记住、该测量误差是在增益误差和偏移误差校准后产生的。  当使用 DRV425测量磁场时、您很可能会遇到系统中的其他误差、这些误差很可能会大得多。  我假设这将是您的最低有效误差。

    例如、如果您要测量磁体的磁场、磁体的放置将会漂移、并且相对于部件的放置很重要。  传感器放置在封装内部时、X、Y 和 Z 方向的容差为0.025mm。

    如果您对您的应用有其他疑问、请告诉我。