This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-GASEVM:最佳超声波传感器?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/667203/tdc1000-gasevm-best-ultrasound-transducers

器件型号:TDC1000-GASEVM

您好!
我将使用 TDC1000-GASEVM 板和两个换能器(一个是 TX、另一个是 RX)来评估它们之间的距离(我想使用它们来测量两个物体的距离)。
我很好奇是否有任何推荐的传感器。
德州仪器推荐使用与 TDC1000-GASEVM 更兼容的特定品牌的超声波传感器?
感谢你能抽出时间。

此致、
路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luigi、

    对于空气耦合传感器、我建议查看以下页面 :e2e.ti.com/.../620399

    它是在创建时考虑了 PGA460、但这些建议也适用于 TDC1000-GASEVM。 请记住、选择传感器时、升压板的电压输出为30V。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!