请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC1614EVM 主题中讨论的其他器件:FDC2214、 LDC0851、 LDC1614
您好、E2E、
我有用于 LDC1614、LDC0851和 FDC2214的 EVM。 我今天安装了 GUI。
我的 PC 无法安装驱动程序软件、因此我的 PC 无法识别连接的 EVM。
您对此问题是否有解决方案?
请告诉我您的意见。
此致、
ACGUY
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、ACGUY、
由于缺少数字签名信息、您的计算机可能会阻止您安装 EVM 驱动程序。 查看 电感式传感 常见问题解答中的 Q42。
最棒的
Jiashow