This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:生命体征演示:完整的 GUI 源代码

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/667022/iwr1443-vital-signs-demo-complete-gui-source-code

器件型号:IWR1443

尊敬的香榭丽舍

我在 C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_2_0_0\labs\lab0002-vive-indics\lab0002_vivem_inds_GUI 中仅找到 vitalSimes_demo_gui.m、但它显然不完整。

应该有另外一个负责 GUI 布局的".m"、它将调用在 vitalSmis_demo_GUI.m 中实现的函数 vitialSmiss_demo_guiGUI ()

您能否共享完整的 GUI 源代码?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    GUI 源代码是 MATLAB 的应用设计器的一部分、包含在"vitalSignsDemo_GUI.mlapp"中


    谢谢、
    Akash