This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP435:当达到下限时、THERM#是否变为低电平?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/666853/tmp435-is-therm-turn-low-when-low-limit-is-reach

器件型号:TMP435

加电后、TMP435的默认温度限值为0x55/0x00;

我的问题是、如果系统在0°C 时加电、是否会生成 THREM# LOW?

BR。

二进制文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bin、
    如数据表第14页所述:
    THERM 限值寄存器的加电/复位值为55h (标准温度模式下为+85°C;扩展温度模式下为+21°C)这是温度的上限。 低限值由警报限值迟滞定义、在标准温度模式下、加电/复位值为0Ah、+10°C、在扩展温度模式下也是如此。 有关说明、请参阅数据表第19页。
    数据表的图20还说明了这种行为。

    此致、
    何塞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我检查了数据表、但我不确定我的问题、如果系统在0°C 时加电、是否有可能生成 THREM# LOW? 因为尚未配置寄存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bin、

    如果加电时温度低于0C、则在本地+远程转换时间(15 + 126)之后、会发生以下情况:
    引脚8 ALERT/THERM2将被置为有效(被拉至0V。) 在执行 SMBus 警报响应之前、它将一直保持这种状态。
    引脚7 THERM 将不会置位。

    谢谢、