This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642BOOST:调用 CAN 以发送 UART 数据

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-SDK, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/661809/ccs-iwr1642boost-calling-can-to-send-data-of-uart

器件型号:IWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-SDKAWR1642BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我想使用 CAN 的函数来发送数据、但我找不到调用它的位置。 你能帮我还是给我一些建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅 MMWAVE-SDK 中的 CAN 示例。 您可以参阅"$mmWave_SDK_01_01_00_02\packages/ti\drivers\CAN"以了解 CAN 示例。 您可以参阅"$mmWave_SDK_01_01_00_02\packages/ti\drivers\canfd"以了解 CANFD 示例。

     对于 CAN 功能、需要在 MMWAVE-DEVPACK 上完成一些 ECO、而对于 CANFD 功能、需要在 AWR1642BOOST 上完成一些 ECO。

    请参阅以下文章、了解在 AWR1642BOOST 和 MMWAVE-DEVPACK 上完成的 ECO。

    谢谢、

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ****为项目 MMW_MSS_16xx 构建配置调试****

    "D:\\ccs\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O

    rm -f C:/ti/mmw_mss_16xx/xwr16xx_mmw_mss.bin
    Makefile:188:目标"预编译"的配方失败
    Process_begin:CreateProcess (NULL、rm -f C:/ti/mmw_mss_16xx/xwr16xx_mmw_mss.bin、...) 失败。
    make (e=2):系统找不到指定的文件。

    gmaking[1]:[预编译]错误2 (忽略)

    '构建目标:"xwr16xx_mmw_MSS.xer4f"
    '调用:ARM 链接器'
    "d:/ccs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=16 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --define=SOC_XWR16XX --define=Subsys_MSS --define=download_from_ccs --define=Debug=Debug_assert_enable--enam_l3XX --define=0x800_mem_swat_subs=-display_subs=0x4m=cm=f_off-map_subsection=0x800_off-mem_subs=0x4m_off-display_subsection=0x4m=ench_off-map_subs=0x4m=ench_off-map_subs=0x800_off-f_subsection=0x800_off-display_subsection=0x800_off-f_mem_subs=- stack_size=0x800 -"C:/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/utils/testlogger/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/control/mmwave/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/control/mmwavelink/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/crc/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/dma/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/esm/lib /ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/osal/lib /ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/uart/lib /ccs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/include -"C:/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/gpio/lib -i"C:/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/pinmux/lib /ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/utils/cli/lib -i"C:/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/mailbox/lib -i"C:/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/soc/lib /ccs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/lib -i_exc_di_ram_isd_off-i_ram_ram_ines_-i_ram_ram_sw_in_-in_-example_-example_-rom_ram_ram_ram_ram_sw_mode_-ine_-example_se-m_sens_-_-example_-rom_ram_ram_ram_off_-ine_-intrack_ram_ram_ram_ram_mode_-ine_-ine_se-ex-ine_-rom_ram_ram_ram_-ine_si-display_ram_-ine_si-display_-rom_-rom_-ine_ unused_section_elimination=on -o "xwr16xx_mmw_MSS.xer4f"./cli.oer4f"./mss_main.oer4f"./mss_mwm_linker.libwr16xx_libcr16xx_laer4xx_librf_libcr16xx_laer4xx_libcr16xx_libcr16xx_laer4xx_libcr16xx_librf_libcr16v_lib_laer4xx_librf_lib_libcr16xx_librf_librf_librcapsbul_libr16xx_lib_libr4 /ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/canfd/lib/libcanfd_xwr16xx.aer4f /ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/can/lib/libcan_xwr16xx.aer4f


    未定义 第一个参考
    符号 文件中
    ------ --------
    MCPI_Initialize /MSS_main.oer4f
    MCPI_setFeatureTestResult ./MSS_main.oer4f
    MCPI_setTestResult /MSS_main.oer4f
    MmwDemo_sleep C:\ti\MMW_MSS_16xx\Debug\configPkg\package\ccfg\MSS_MMW_per4f.oer4f

    错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
    错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"xwr16xx_MMW_MSS.xer4f"

    >>编译失败
    Makefile:163:目标'xwr16xx_MMW_MSS.xer4f'的配方失败
    gmaked[2]:***[xwr16xx_mmw_MSS.xer4f]错误1.
    Makefile:159:目标'main-build'的配方失败
    gmaking[1]:***[main-build]错误2.
    Makefile:154:目标'all'的配方失败
    gmake:***[全部]错误2.

    ****构建完成****
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果您对通过 CAN 发送数据进行了任何修改、请告知我们。 我们可以告诉您更改是否足够好。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    构建代码时、您似乎没有在 makefile 中包含 looger 库。 请在 makefile 中包含"libtestLoggerLib"。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

     我找不到"libtestLoggerLib"、 我应该如何在 makefile 中执行此操作、请告诉 me.please!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    如果我//一些有关"libtestlogerlib"的代码,是否会发生什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我解决了,但我非常感谢。