This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:在 Windows 上安装体素 SDK [警告! 路径过长安装程序无法修改路径!"]

Guru**** 2608745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/666748/opt8241-cdk-evm-voxel-sdk-installation-on-windows-warning-path-too-long-installer-unable-to-modify-path

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

尽管显示了此警告、但安装仍会完成、但似乎并未提取所有必需的文件。 如何修复此警告? 我在安装中选择了"向所有用户帐户添加路径"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、  

    安装程序会正确提取所有文件。 它无法修改系统路径变量。  

    按照以下链接中"运行 SDK 程序"部分下的给定内容修改系统路径变量: