This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:AWR1443BOOST

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/666758/awr1443boost-awr1443boost

器件型号:AWR1443BOOST

我刚刚收到了 AWR1443BOOST 开发板。  我正在尝试将辅助端口配置为921600波特、但在设备管理器中看不到相应的选项。 可用的最快波特率为每秒128000位。 我使用的是带 Windows 10和 Chrome 浏览器的戴尔笔记本电脑(i7-6820 64位)。

此外、我如何知道我的 SDK 版本是1.0还是1.1。  

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为921600的速度不应该有问题。

    关于 SDK 版本、安装 SDK 1.1并刷写演示可能会更简单。

    这样、您将确保在 EVM 上刷写演示的 SDK 版本

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您能很快回来。 我切换了端口并开始工作。 SDK 板回复说它是1.0版。 再次感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒!

    谢谢你
    Cesar