This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:请为流量计应用的 MSP430FR6047提供帮助

Guru**** 2608945 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, EVM430-FR6047, MSP-FET, CC3100BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/666130/msp430fr6047-please-help-with-the-msp430fr6047-for-flow-meter-application

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件: EVM430-FR6047MSP-FETCC3100BOOST

大家好,我是一个新的微控制器用户,我想知道是否有任何指南可以在数据表的帮助下从头开始使用 MSP430FR6047。 此外、如果我只想将该微控制器用于超声波启动、我是否需要任何其他电子组件来与该微控制器配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    EVM430-FR6047评估板是一个很好的起点。 此设计展示了典型水表应用所需的外部组件以及示例软件。 请注意、EVM 板不包含传感器或管道、因为这通常是特定于客户的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、
    感谢您的回复。
    我想降低成本、避免购买 EVM 板、因为我无法为该项目支付250美元的费用。 因此、我想了解如何仅使用微控制器并对其进行编程。 我一直在寻找有关如何对 MSP430FR6047进行编程的信息、但除了 EVM 板之外、我找不到任何其他信息。
    那么、是否有办法节省一些资金并直接与 MSP430FR6047配合使用?

    PPS:推荐的传感器是什么? (Audiowell?)

    谢谢!
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    为了获得准确的测量结果、您需要设计一个 PCB。 USS CH0/CH1输入和输出引脚的布线长度必须相同。 USS 振荡器布局也是实现良好性能的关键。 走线应保持较短、振荡器应放置在靠近 IC 的位置。
    您可以通过设计自己的 PCB 并自行组装电路板来节省成本、但我强烈建议从 EVM 等已知良好的电路板开始。 您也可以使用 EVM 作为设计自己 PCB 的指南。

    MSP430FR6047可使用 SPY-BI-Wire 或 JTAG 使用 MSP-FET 进行编程。 EVM 已集成了该 Spy 双线电路、因此无需其他任何东西。

    是的、对于广泛可用的通用传感器、建议使用 Audiowell 1MHz 传感器、我们已使用 DN20和 DN25类型的水管在室内对这些传感器进行了测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、


    感谢您的回答。

    好的、我将购买 EVM 板来尝试我从 STEMIC 购买的超声波换能器。 我想确保通过管道的水流、因此我认为2mm 厚(1MHz)和15mm 半径传感器应该能够做到这一点。 我是否应该再考虑一下?

    此外、如果我想将电路板与电池配合使用、应该如何对其进行编程、使其保持低电池消耗模式?

    最后、如果我想将水流量计量从电路板转移到 Web 服务器。 您可以向我推荐什么 BoosterPack? (例如 CC3100BOOST 包??)

    非常感谢、

    David。