This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-Q1:接收信号问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, LMV881, LMV861, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/661113/tdc1000-q1-receiving-signal-problem

器件型号:TDC1000-Q1
主题中讨论的其他器件:TDC1000LMV881LMV861TDC7200

您好!

     我正在使用水流量计、如果我将换能器放置在水介质之外、并且如果我放置换能器、我能够正确接收回波信号、因此请向我推荐解决方案  

此致  

Rashmi hm  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    空气中的声速约为水声速的20%。 因此、空气中的声音衰减比水中的声音衰减大得多。 信号太弱、无法在空气中传输后接收。 TDC1000的设计不足以提供足以驱动大多数用于空气耦合应用的换能器的输出。 如有必要、请参阅 TDC1000-GASEVM、它包含一个设计用于燃气流量计的升压子卡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Scott、
    我已经完成了您指定的这一点、因此我已经尝试了 TDC100-GASEVM 文档中显示的 BSTEVM 电路、但在该电路完成后、现在可以在将换能器放置在水中时接收回波、 因为如果我将换能器放置在管道外、则会使用非侵入式流量计、因此无法接收回波。
    变送器正在使用的是 TI 文档之一中指定的音频孔。
    问题出在哪、请为我提供指导。

    此致、
    Rashmi H M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rashmi、

    我想换能器的大部分能量都会被水管反射。 取决于管道的厚度、您可能无法看到任何接收信号。

    但我认为两种方法可能对您有所帮助。 首先、通过将信号驱动到更高的电压电平来提高传输信号强度。 能够处理高达200Vpp 甚至更高电压的传感器并不难找到。 第二、尝试在 LNAOUT 和 PGAIN 之间实现一个滤波器。 无源滤波器可能不够。 您可能需要更高阶、带通或低通滤波器。

    第二种方法似乎不那么痛苦。 我建议从那里开始。
    希望这为您提供了一些开始的想法。

    谢谢!
    JY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JY、

            感谢您的回复、我已经尝试了您指定的第一种方法、我已经将换能器峰值电压提高到峰值电压、但这并不是很有帮助。因此、我想尝试第二种方法、您能否建议我如何在 LNAOUT 和 PGAIN 之间实施滤波 器、因为我已经设计了 在 PGAOUT、COMPIN 和 VCOM 之间进行滤波。 请建议我如何实施滤波器。

    提前谢谢、

    Rashmi HM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rashmi、  

    您上升到了多高的驱动电压? 此外、换能器是否与管道紧密相连?  

    我现在还在进行原型构建。 因此、对于接收端、我计划使用 TI 应用手册建议的滤波器。 它以200kHz 为中心。 根据您的换能器、您可能需要调整滤波器的中心频率。 但是、我只阅读了此应用手册、但我还没有自己构建。 我附加了以下链接:

      

    让我知道它是怎么发展的!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁您好、

              我能够实现大约30V 的峰间电压(驱动电压)。知道我还能够接收回波信号、并且我已将换能器尽可能靠近管道连接。

    我)你提到,所以收货是结束了,那么为什么你需要设计滤波器……?

    II)I 正在使用1MHz 传感器来满足我的应用需求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rashmi、

    你让我有点困惑。 那么、您是说您在使用30Vpp 驱动信号后能够看到回波信号吗?
    接收滤波器具有放大接收信号以及滤除其他噪声的优势。

    我可以回答您的问题吗?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    梁好、
    是的、在 AM 使用30Vpp 驱动信号后能够接收回波信号、但在接收器部分、我已将接收器引脚直接连接到 VCOM 引脚
    i)如果我将 RX 传感器连接到 TDC100的 RX 引脚、我无法接收回波信号、因此我想在 LNAOUT 和 PGAIN 之间使用滤波器、请建议我如何构建滤波器、以便能够放大接收到的回波信号。

    此致、
    Rashmi hm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rashmi、  

    如果是这种情况、这意味着您能够接收回波信号、则可以使用 TDC1000内的内部低噪声放大器和可编程增益放大器。 这些应该会为您提供足够的增益。

    试试吧!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         很抱歉、我已经使用了内部低噪声放大器、并且我使用 了 PGA 增益、我可以使用多少、但当我将传感器放置在 TDC1000的 RX 引脚时、无法接收到正确的回波信号。

    此致、

    Rashmi HM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rashmi、  

    如果是这种情况、由于您之前提到过您能够看到回波、那么我的第一个猜测是您的接收信号不够强。 请参阅我之前发送给您的应用手册、构建该3级滤波器。 您可以从仿真开始、LMV881或 LMV861都适合您。 TI 网站为您提供了两种运算放大器的宏模型、我认为这是一个很好的起点。  

    谢谢! 希望这能解答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    梁您好、
    感谢我尝试的 pdf、现在能够接收回波信号。
    i)现在我们继续计算 ToF、因此使用 TDC7200 AM 尝试读取和写入 TDC7200的寄存器、但无法写入 TDC7200的 CONFIG1寄存器...?
    请帮助我了解如何读取和写入 TDC7200...?

    此致、
    Rashmi H M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该安装 TDC1000-TDC7200评估软件。 完成此操作后、您应该能够看到源代码。 在源代码中、您可以找到许多已经编写和测试的源代码、其中包括 SPI 读取/写入函数。 尝试一下、它应该非常直接。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    梁好、

    感谢您的支持。

    Rashmi、

    我相信梁先生已经回答了你的问题。 我现在将继续并关闭此主题、但如果您需要有关此问题的其他帮助、请再次回复、它将自动重新打开。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Scott、
    我尝试安装评估软件、但无法安装该软件、但我仍然获取源代码、因此请不要关闭此线程

    此致、
    Rashmi HM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rashmi、

    我已附上 TDC1000-TDC7200EVM 固件源代码。 对于与 MSP430的 SPI 事务、还包括其他示例项目。

    e2e.ti.com/.../TDC1000_5F00_7200EVM_5F00_Firmware_5F00_Source_2D00_v2.01.zip