请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT3001 主题中讨论的其他器件:OPT3002、 OPT3006、 OPT3007
团队、
以下帖子确实提供了有关 OPT3001与 OPT3002的解释、但我尚未找到 OPT3001与 OPT3006与 OPT3007的特定内容:
https://e2e.ti.com/support/sensor/optical_sensors/f/989/p/631647/2332858#2332858
-除了封装外、OPT3001与 OPT3006与 OPT3007之间有何差异?
在解决方案成本方面、PICOSTAR 的使用成本是否比 USON (PCB、处理等)贵?
-如果应用使用 IR src、测量环境光的最佳选项是什么(以便调优一些 LED 背光)?
对于此用例、OPT3001/6/7与 OPT3002相比是否具有优势?
我假设有一些方法可以减轻 IR LED 对环境光测量的影响(例如进行校准、以机械方式保护光传感器等)。
或者、OPT3001/6/7在任何情况下都更适合吗?
提前感谢、
Anthony