This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-GASEVM:TDC1000-GASEVM

Guru**** 2608985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/666485/tdc1000-gasevm-tdc1000-gasevm

器件型号:TDC1000-GASEVM

我有关于超声波模拟前端和时间数字转换器评估模块(TDC1000-GASEVM 和 TDC1000-BSTEVM)的问题、我只想知道此评估模块的工作电流。

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammed、

    在不修改电路板以直接测试来自 USB 端口的电流的情况下、MSP430的电流消耗是功耗的最大部分。 我看到、即使在测量时、所有主要元件的总电流消耗也约为13mA。

    此致、