This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC114:DDC114

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC114, DDC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/666557/ddc114-ddc114

器件型号:DDC114
主题中讨论的其他器件: DDC112

大家好、

我有4个基于 MEMS 的气体传感器、其输出范围为(nA 到 uA)级别、因此请告诉我、我可以使用 DDC114显示传感数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sidda、

    您希望以多快的速度进行采样?

    从最大电流的角度来看、最佳情况是尽可能快地进行采样(320us 集成时间)并使用350pC。 这将导致1.1uA 的电流。 如果您的电流大于该值、您可以:

    -使用外部电阻分压器。 这将影响一些性能参数(如噪声和线性度)、但可能是可以接受的、具体取决于您所经历的内容和设计...

    -使用两个 DDC112、这允许使用外部电容器(大约3倍范围、1000pC)

    您是否有这些传感器的器件型号?

    此致、
    Eduardo